This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:如何检查 DS90UB964-Q1电路板是否正常工作

Guru**** 2813795 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369693/ds90ub964-q1evm-how-to-check-ds90ub964-q1-board-is-working-or-not

器件型号:DS90UB964-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好 TI

如何检查 DS90UB964板是否正常工作?

能否请您向我分享测试点以验证测试点以检查通过 UB964的电流?

谢谢、此致

西塔拉·特雷萨·查科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sithara:

    您可以检查功耗、它是否发生变化?

    如果您使用 USB 电缆和 ALP 软件将 EVM 连接到计算机、则应该能够与器件进行通信。