请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369842/tcan334-tcan334
器件型号:TCAN334工具与软件:
大家好、
我正在使用 TCAN334 CAN 收发器芯片、此芯片在与主 MCU ST32H753ZIT6连接的其中一个应用中以3.3VDC 运行。
其运行速度为250kbits/sec、它 通过用于 CANH 和 CANL 信号的 CAT5E 26AWG 屏蔽接线缆连接到12从器件。
请澄清本应用可使用的最大电缆总长度是多少。
此致
库马尔