This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400相关问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369158/thvd1400-thvd1400-related-issues

器件型号:THVD1400
主题中讨论的其他器件: SN65HVD75

工具与软件:

您好!

客户使用 THVD1400作为 RS485收发器。 反馈功耗很高、无法满足需求。 是否有功耗更好的推荐产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1400的静态电源电流约为1.5 mA。 当连接到总线时、驱动器必须提供流经总线和端接电阻器的电流;这无法通过使用不同的收发器进行更改。

    问题到底是什么? 预期功耗和测量的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeno,

    如 Clemens 所述、请提供有关客户问题的更多信息。 静态状态下的电流消耗不能改变、而运行状态下的总线终端则推动了电流消耗的增加、正如 Clemens 所说。 如果您需要具有较低静态电流的器件、我建议使用 TI.com 上 RS485收发器的参数搜索工具。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    运行状态、数据传输和接收、请问哪些产品电流消耗较低?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空闲状态下具有最低功耗的引脚兼容收发器将是 SN65HVD75。 但驱动 RS 至485总线需要针对任何收发器的40 mA;请参阅下面的图7:

    如果您想要低得多的功耗、则需要使用完全不同的协议、例如 LVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    正如 Clemens 指出的、RS485标准规定、RS 至485驱动器必须在54欧姆负载上输出至少1.5V 的电压、这约为28mA。 大多数现代 RS 485驱动器的额定输出将远远高于1.5V、以符合带有余量的标准。 典型 VoD 值更接近2.2V、因此在54欧姆负载时、该值约为40mA (这是 Clemens 图所指向的)。 RS 至485收发器的功耗电流在~40mA 驱动器的附近没有任何变化、当它们输出时、您会看到该变化。  

    这就是为什么 Clemens 指出使用的 LVDS 驱动电流要低得多。 (从具有1.5mA 的40mA 收发器到使用1mA 的收发器、每个通道的负载电流为 RS485+时、这种收发器不会节省太多的功率)。

    -鲍比