This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:如何在应用中连接 C3

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX202, TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369614/max3221e-how-to-connect-c3-in-application

器件型号:MAX3221E
主题中讨论的其他器件: MAX202TRS202E

工具与软件:

大家好、

在我们的数据表中、C3可连接到 GND 或 VCC。 在竞争对手的 ADM202E 数据表中、ADI 需要将 C3连接到 Vcc。 我在我们的 DS 中没有看到内部方框图。 请帮您解答以下问题:

  1. 为什么 C3可以连接到 GND 或 VCC?
  2. 帮助分享内部联系、以帮助我们理解问题1。
  3. 客户是否可以将 ADM202E 由 MAX3221E 直接替换为将 C3连接到 Vcc?

B R、

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+是电荷泵的输出电压。 作为开关电源、它需要一个电容器来减少纹波。

    C3可连接至任何稳定电压。 GND 和 VCC 都是稳定的;您还可以在它们之间使用任何其他电源电压。 唯一的区别是 C3的电压比。

    ADM202E 可能与连接到 GND 的 C3一起工作。 总之、MAX 允许连接到 VCC、所以它将起作用。

    ADM202E 和 MAX3221E 具有不同的引脚排列;MAX202/TRS202E 是 P2P 替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    克莱门斯是正确的。

    Unknown 说:
    帮助共享内部连接以帮助我们理解问题1。

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt674/sszt674.pdf?ts = 17452989348&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdocument-viewer%252Flit%252Fhtml%252FSSZT674

    这是一个应用手册、介绍了高层面电荷泵稳压器的工作原理。

    我使用图1通过以下公式进行 IBIS 实验:

    您可以看到、在这一个中、电容(可以称为 C3) 与 GND 相连、Vplus 电压摆动到大约5.9V

    相同电路、但 Vplus 上的电容器现在连接到 Vcc:

    您可以看到、此输出电压基本上也波动到5.9V、

    这种方法可以让您了解其工作原理。 您看到的微小骤降可能是由于开关未完全关断导通时间、在实际的 RS232电荷泵电路中、您应该不会看到这一点。 因此、这再次被视为对电路工作原理的概括视图。

    Unknown 说:
    客户可以用 MAX3221E 直接替换 ADM202E 吗?

    正如克莱门先生提到的、这些不是引脚对引脚的。 请查看 TRS202E。

    -鲍比