This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:TCAN3414 - EMC 性能

Guru**** 2594930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369703/tcan3414-tcan3414---emc-performance

器件型号:TCAN3414
主题中讨论的其他器件: TCAN3404-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用(3.3V) TCAN3414 CAN 收发器来实现我正在使用的产品。 数据表声称它实现了出色的 EMC 运行。 有什么可以量化的吗? 我想知道它与符合汽车标准(5V)的 CAN TRX (如 TCAN1044A)有何比较、其中指出它根据 IEC62228-3和 SAE J2962-2等进行了测试。

另据我了解、TI 将发布 TCAN3404-Q1、它"满足 IEC 62228-3管理的严格 EMC 标准"。 这意味着什么? 我认为 IEC 62228-3只是定义了测量方法、而没有定义排放限值?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我们可以根据 IEC62228-3共享 TCAN3404-Q1的 EMC 测试报告、该报告由第三方测试机构执行。 如果您需要此报告、请通过 s-guo2@ti.com 向我发送一封电子邮件

    限值级别包含在  IEC 62228-3 附录 C 中。您可以在 EMC 测试报告中找到这些限值。

    此致、

    肖恩