This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:环回

Guru**** 2925590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369801/tusb2e11-loop-back

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

大家好、

您能帮助检查客户提出的两个问题吗?

1.如果 SOC 可以在软件中支持环回、那么我们的 TUSB2E11是否支持外部环回? 方框图如下所示。

2.客户需要一种方法来确认 USB 转接驱动器设备是否工作正常。  除了连接 USB 设备、还有其他建议吗?
B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    1. SoC 需要支持回送,并能够同时作为 USB 主机和 USB 设备。  如果它能够做到这一点、那么它应该起作用。

    2.使用 USB-IF 中的工具进行 USB 兼容性测试可能是确认中继器符合 USB 规范的最佳方法。  

    此致、

    尼古拉斯