This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:库

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1787, SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369630/sn65hvd1786-libraries

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1787

工具与软件:

您好、Parker、

很抱歉答案延迟。 这些是 SN65HVD1786还是 SN65HVD1787 型号? (因为图书馆的名称是"1786")。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louca:

    所以-真的很抱歉这么混淆。  

    e2e.ti.com/.../SN65HVD1787_5F00_typicalSpecModel.lib

    我似乎已经为1786而不是1787的模型-说我能够创建正确的1787模型(最大的是驱动速度差,这只是一个非常简单的参数变化)。  

    同样的注意事项也适用于该模型。  

    我在上一个线程中发送的 RX_PATH 模型对于1787是相同的、因此您可以将它用作一个标准模型、从建模角度看、它们是相同的。  

    我再次为这种困惑表示歉意!

    此致!

    帕克·道德森