This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:一般问题- I2C 作为本地总线、使用 I2C 缓冲区扩展 IO

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369450/p82b96-general-question---i2c-as-a-local-bus-to-expand-ios-by-using-the-i2c-buffer

器件型号:P82B96

工具与软件:

大家好、

我的客户正在尝试使用 I2C 作为本地总线、以通过使用 i2c 缓冲器 以提升探测距离(最远可达3m)并改善噪声抑制。

这些模块是其安防系统的一部分、可用于金属外壳中相对嘈杂的环境、

该解决方案的优势是可实现无 MCU 扩展模块、从而减少固件开发工作量并简化生产。 您如何看待该解决方案?

感谢您对最佳方法的意见和建议。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 专为板载通信而设计;单端信号不太抗噪。

    P82B96允许在 T/R 线路上使用多个电流、这可能会有所帮助。 但是、如果环境噪声过大、则需要使用 LVDS 或 LVDS-422等差分协议来提供稳健性;您需要在 RS 后面添加这样的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    克莱门斯提出了一些关于 P82B96的优点。  

    总线扩展器本来就是为 I2C 协议实现该功能的、但在嘈杂环境下并不是很好。  

    CAN/RS422/RS485等或任何差分协议都将更适合此类环境。  

    如果客户由于 P82B96的电流驱动而寻求简单的总线扩展、则可使用该器件、在缓冲侧提供高达4000pF 的驱动器。  

    此致、

    泰勒