This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:Altium 制造商器件搜索尺寸与数据表中推荐的尺寸不匹配。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371079/esd321-altium-manufacturer-part-search-footprint-does-not-match-the-one-recommended-in-datasheet

器件型号:ESD321

工具与软件:

我正在将 ESD321DPYR 用于一个项目。 我下载了 Altium 制造商部件搜索中提供的封装尺寸。 但是、我注意到、PCB 焊盘图案与数据表第19页中给出的图案不匹配。 Altium 封装的 PCB 焊盘图案布局要长得多。 在这样的情况下、我应该使用哪种 PCB 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Buddika:

    感谢您提供的信息。 我仍在继续进行深入研究、但从我可以看出、Altium 中的焊盘布局与数据表并不总是相同。 器件性能仍将准确、最终这些封装测量是建议的结果、而不是要求。 我建议遵循数据表中的占用空间值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。