This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:初始 EQ 设置

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370810/tusb1142-initial-eq-setting

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

大家好、

您能告诉我们表6-2/表6-3与表6-6/表6-7之间的区别、我们应遵循哪个设置。

 

我们的项目信息如下:

SSTX/SSRX 长度:小于1英寸

CTX/CRX 长度:小于1英寸

5GHz 时的 BTB 连接器插入损耗: -2.8dB

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我假设您的系统如下面的方框图所示、如果我错了、请更正我的错误:

    [quote userid="424310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370810/tusb1142-initial-eq-setting 您能告诉我们表6-2 /表6-3和表6-6/表6-7之间的区别吗?我们应该遵循哪个设置吗?

    表6-2显示了 TUSB1142上的 CRx EQ 增益。 这是应用于传入信号的增益、 从 Type-C 连接器 。 (Type-C --> 1142)您希望此值与 Type-C 连接器和1142之间的损耗匹配。 由于长度小于1英寸、因此您应该从低值开始、并根据需要进行调整。 示例 起始值 为 EQ 设置#1

    表6-3显示了 TUSB1142上的 SSTX EQ 增益。 这是应用于传入信号的增益、 通过 USB 主机 。 (USB 主机--> 1142)您希望此值与 USB 主机和1142之间的损耗相匹配。 由于 B2B 连接产生的损耗为2.8dB、B2B 和1142之间的损耗小于1in、因此您可以 从 EQ 设置#2开始 。 这会使主机的 TX 信号增加4.5dB 增益。

    这两个表(6-2、6-3)仅在 EQCFG 引脚被设定为"0"或"F"时有效

    表6-6和6-7显示了将 EQCFG 引脚更改为设置"1"或"R"的影响:

    将 EQCFG 更改为"1/R"时 、您可以独立调整 CRX1和 CRX2通道的增益。  如果您的 CRX1通道和 CRX2通道具有需要补偿的不同损耗、这将非常有用。 如果 CRX1和 CRX2具有类似的损耗、我建议将 EQCFG 保持为"0/F"、并使用表6-2来设置 CRX EQ 增益。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩