This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:[DELL/FXCN] CRES-REFRESH FIO 板 sch 评论 TUSB TUSB1142

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368548/tusb1142-dell-fxcn-cres-refresh-fio-board-sch-review-tusb-tusb1142

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

大家好、

请帮助进行 sch 检查。 谢谢~

此致、

罗宾·刘

e2e.ti.com/.../CRES-REFERESH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    这是不是与 这个 E2E 一样的设计

    该实现与该线程中的1142看起来相同。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:  

    不同的电路板、但应该是相同的电路。 如果没有不同、我将根据您之前的评论向客户反馈

    此致、

    罗宾·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robin、

    由于实施是相同的、您也可以将我对另一个1142的评论用于这个。

    我将把这篇文章放在这里以供参考: e2e.ti.com/.../6403.TUSB1142-Review.pdf

    此致!

    谢恩