This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:集成多路复用器功能、同时符合 HDMI2.1 4 n 转接驱动器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370658/tmds1204-integrates-mux-function-and-also-complies-with-hdmi2-1-4-n-redriver

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

大家好、

具有集成多路复用功能且符合 HDMI 2.1规范的4英寸转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有带多路复用器功能的集成转接驱动器。

    谢谢

    大卫