This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:TVS 的 FET 与二极管之间的差异

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370639/tvs2700-difference-between-fet-and-diode-for-tvs

器件型号:TVS2700

工具与软件:

大家好!

TI 的 TVS 内置 FET。 其他公司的 TVS 是二极管。
请告诉我 FET 和二极管作为 TVS 的优缺点。
当使用 TI 的 TVS 取代其他公司的 TVS 二极管时、我想将此参考电压用作参考电压。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    以下信息适用于我们的 TVSxx0x 器件系列、该系列采用基于 FET 的工艺、而不是我们的其他产品系列采用基于二极管的工艺。 这些平缓钳位器件用于电力线保护、因为 与其他潜在保护选项相比、精密的浪涌钳位性能可实现非常有利的性能。  

    优势:

    • TVS 平缓钳位上的 RDYN 接近零、允许在浪涌事件期间实现精确的平缓钳位性能。

    • 省去用于进一步保护的额外无源器件、使空间平均减少50%、成本平均减少30%。

    • 钳位电压的闭环调节可确保整个温度范围内的电压固定、这意味着在整个温度范围内的降额超小。
    • 与 SMX 封装相比、尺寸小得多、与 SMB 封装相比、可以将面积减小75%以上。

    劣势:

    • 基于 FET 的工艺通常比基于二极管的工艺更昂贵。
    • 由于电容值、不能在高速数据线路上使用。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛