This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:在一个 I2C 通道出现故障后切换到另一个 I2C 通道

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370899/tca9548a-switch-to-another-i2c-channel-after-one-i2c-channel-failure

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

您好、TI 专家。

我的客户将 TCA9548A 连接到不同的 I2C 器件。 而且 I2C 器件很容易造成 TCA9548通道出现故障、例如将相应的 I2C 通道下拉至 GND 或无 ACK。 故障之后、他们需要通过更改 A0-A2来切换到 TCA9548A 的其他通道。 TCA9548能否成功切换?  

此致、

凤宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0/A1/A2引脚可随时更改、但它们不会影响哪个通道处于活动状态。 在没有 μ I²C 访问权限的情况下、禁用通道的唯一方法是将/RESET 拉低。