This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 收发器在连接/断开时持续中断

Guru**** 2789365 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TPD2E1B06, TPD1E10B09, TVS0701, TPD4E101, TCAN3413, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370165/can-transceivers-keep-breaking-upon-connect-disconnect

器件型号:TCAN334
主题中讨论的其他器件: TPD2E1B06TPD1E10B09TVS0701TPD4E101TCAN3413、ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

我正在尝试诊断为什么当模块与实时系统连接/断开时、我们的 CAN 收发器持续断线是任意的。

我们的所有模块都使用 TCAN334DR CAN 收发器。

所有模块 在非常靠近 PCB CAN 连接器的位置上都有一个 ESD2CAN24DBZRQ1。

根据数据表、钳位电压约为35-37V、具体取决于 IPP:

似乎 TCAN33x 在总线线路上具有+-14V 的绝对最大额定值:

可以肯定地说、我认为我还没有为此收发器选择最佳的 CAN TVS、或者我是否遗漏了一些东西?

是否有建议用于此收发器的 TVS?

我假设问题是在我将节点从总线连接/断开连接时总线上的瞬变引起的、因为这是问题发生的唯一情况。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gideon:

    以下是有关3.3V CAN 的 ESD 保护的良好参考线、我同意 ESD2CAN-Q1不是 TCAN334瞬态浪涌保护的理想选择。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066366/tcan332g-protection-for-surge-at-can-bus-lines/3946413#3946413

    您是否需要与 ESD2CAN24DBZRQ1相同的封装? 如果没有、TI 产品系列的一些潜在建议是 TPD1E10B09 Q1、TPD4E101、TPD2E1B06、TVS0701

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您提供链接和器件推荐。

    我们正在进行新的电路板旋转、 由于总线故障电压大得多、我正在考虑更改为新发现的 TCAN3413。

    如果我更改为  TCAN3413、您可以推荐单个封装 TVS 吗?

    对于 TCAN334、我之前使用的是 D5V0L2B3SO-7、这也导致了 TCAN334故障症状、这就是我更换为 ESD2CAN-Q1 的原因。 也许还有一些更加邪恶的事情在进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gideon:

    正如 TI 的大多数5V CAN 收发器一样、由于具有±58V 故障保护功能、我预计 ESD2CAN24-Q1在 TCAN3413上可以很好地工作。

    此致、

    肖恩