This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:设计文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370357/ds90ub953a-q1evm-design-files

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM

工具与软件:

大家好、

我的客户希望使用953A EVM 构建适配器板、因此他们在寻找 EVM 的机械信息(3D 步进、图、尺寸等)。

您能将此信息分享给我吗?  

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antoine:

    我已经向您发送了一封包含 DS90UB953-Q1EVM 的3D 阶跃文件的电子邮件。 您可以与客户分享。 如果有任何问题、请告诉我。

    此致!

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯汀!