This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:MAX3243 IC

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1366912/max3243-max3243-ic

器件型号:MAX3243

工具与软件:

您好!

目前正在使用 MAX3243 16引脚 TSSOP 模型。

我们是否可以连接 Rin -引脚4直接连接到12V 电源。

我们使用 PC 与读卡器(CTS - PIN8)之间的 COM 端口连接。

谢谢。此致、

锡巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;12V 是有效的 RS -232电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    但 IC 在3~6个月后出现了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此连接(未)连接的频率如何? 我想应该没有足够的 ESD/过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    一旦器件开启状态、引脚电压变为12V。

    该装置将全天候运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siba:

    您是否经常从 RS232端口插入/拔出电缆?  

    您可能需要探测引脚、以验证电压是否为12V、或者电缆的插拔是否导致电压超过最大额定值。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复。

    连接 RS232电缆后、不会将其拔下。

    是否将来自 SMPS 的12V 电源直接连接到 RIN -引脚4 (RS3243 IC)有任何问题。

    谢谢。

    锡巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siba:

    接收器引脚的绝对最大额定值为+/-25V、因此12V 不会损坏器件。 电缆上确实有电感、在带电插头事件期间可能会暂时超过该阈值。 从声音中可以看出、在几个月的时间范围内损坏器件可能是某种重复发生的瞬变。  

    对于损坏的器件、您知道哪个引脚不再工作或故障特征吗? (像您现在看到的那样、两个引脚之间发生了短路? 或者 Rout 引脚不再输出高电平?)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的支持。

    随附故障 IC 图像、供您参考。

    没有引脚短接至 GND

    谢谢。

    锡巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Booby:

    随附故障 IC 图像、供您参考。

    没有引脚短接至 GND

    我们将12V 连接到引脚4 - RIN4 (连接到串行端口接头的 CTS 引脚)、现在由于此故障、两个器件之间没有 RS232通信。

    谢谢。

    锡巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siba:

    我看不到您上传的内容。  

    我们将12V 连接到引脚4 - RIN4 (连接到串行端口接头的 CTS PIN),由于此故障,两个设备之间现在没有 RS232通信。

    这也是非常模糊的。 没有 RS232通信可能意味着许多不同的事情。  

    如果将 DIN 引脚连接到方波发生器、DOUT 引脚是否输出到正确的电压并镜像方波?

    V+/V-引脚是否调节至正确的输出电压?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的支持。

    随附参考原理图。

    从为母板供电的 SMPS 12V 电源到母板12V 电源连接到串行端口接头 PIN8 - CTS、并同样连接到 MAX3243的 PIN4 - RIN1。

    PIN4 - RIN1被损坏、所以主板与外部外设之间没有通信。

    我们需要知道是否持续向 MAX3243的 PIN4 - RIN1施加12V 电压、IC 是否会受到损坏?如果会、请告知我们。

    谢谢。

    锡巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siba:

    顶部标记表明该器件于2022年12月生产、我可以在我们的系统中找到它。  

    我检查了原理图、没有看到问题(我假设 IC 下面指出引脚实际上不悬空的说明是正确的)。

    我们需要知道是否连续向 MAX3243的 PIN4 - RIN1施加12V 电压,IC 是否会受到损坏?如果是,请告知我们。

    物料清单。 该器件在 RS 至232接收器引脚上的额定电压高达25V、作为其可以支持的绝对最大值。 除非12V 信号以某种方式上升到高于25V、否则这就是损坏的来源。  

    PIN4 - RIN1损坏,所以主板和外部外设之间没有通信。

    损坏标记是什么? (如何知道此引脚已损坏?)

    您在此引脚上运行了任何特定测试吗? (是否短接至 GND/GND/ VCC 相邻引脚?)

    您是否执行曲线布线并发现它与其他引脚或相关单元不匹配?

    -鲍比