This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84技术问题

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370228/sn65dsi84-sn65dsi84-technical-question

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

在 SN65DSI84数据表中、VCORE 引脚似乎有点混乱。

1.第5页、必须将1uF 电容器连接到 VCORE。

2.但建议将第45页的1~10uF 电容器连接到 VCORE。

  我想知道哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚从内部稳压器输出1.1V。 该引脚必须有一个连接到 GND 的1-µF 外部电容器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我们将按照您的指南进行操作。

    顺便说一下、我们可以忽略第10.2章对数据表的描述吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以忽略数据表中的特定描述。

    谢谢

    大卫