This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:受到损坏的 IOL 限制

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370887/tca9509-iol-limitation-from-being-damaged

器件型号:TCA9509

工具与软件:

专家、您好!

我的客户想要调整 VOL 的电平、但是他们确实修改了一侧的上拉电阻。 我想知道、我们是否对 IOL 值造成损坏有限制? 此外、我能否根据上拉电压/上拉电阻器等式简单地计算 IOL? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器只能提高 VOL、这通常不是您想要的。 您试图解决的实际问题是什么?

    上拉电流为(VCC−VOL)/R、但在 TCA9509 A 侧、您必须为内部电流源添加1 mA。 I²C Ω 规格会根据具体情况将总上拉电流限制在3 mA 或6 mA 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    TCA9509对 A 侧的 VOL 非常敏感。 它对 VILC (min)= 110mV 时的 VILC 要求非常低。 连接到 A 侧的每个 I2C 器件都必须能够驱动小于110mV 的输出低电压、才能成功地将低电平信号从 A 侧传输到 B 侧。 不建议在 A 侧添加上拉电阻器。 如果客户需要这样做、他们需要考虑 A 侧的内部电流源1mA 以及从 A 侧添加的上拉电阻器提供的电流、以确保其可以在 A 侧具有足够低的 VOL。  

    我建议移除器件 A 侧的所有上拉电阻器。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    好的、我会让客户了解它、看看是否需要进一步的帮助。 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    客户的回复如下所示。 如果需要侧上拉电阻器、其限制是什么? 在这种情况下、将 TCA9509连接到 MUX 和 I2C 器件。 我会尽量向您询问适合其应用的示意图。 谢谢!

    您好、Ann。

    我们知道上拉影响音量、但我们没有选择、因为中继器之后有多路复用器、需要在多路复用器之后添加上拉。

    我们的问题是此上拉是否会破坏 A 侧的中继器。

    请告知

    非常感谢

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    它不一定会损坏 A 侧的中继器、除非上拉电阻超强并从电源中拉取大量上拉电流。  

    如果 MUX 侧需要上拉电阻、那么我建议使上拉电阻器比平时大、因为 TCA9509 A 侧实现了内部1 mA 电流源、需要非常低的 VILC 才能使该缓冲器正常工作。  

    上拉电阻器可能需要大约20kohm 才能使其工作、但该上拉电阻将足够大、以便在未连接 TCA9509时将 VCC 保持在空闲状态。  

    此致、

    泰勒