This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:实施咨询

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371289/tusb9261demo-consultation-about-implementation

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

工具与软件:

大家好、我已经使用 TUSB9261完成了硬盘盒的实施。 它可以正常读取和写入数据。

但当我拔下并插入 USB 电缆时、如果过程快速、则 PC 将无法识别器件。

如果在拔插后的几秒内插入、PC 就可以成功识别该设备。

你认为这可能是什么原因呢?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙崇宇您好!

    我以前没有看到此问题的报告。  TUSB9261DEMO EVM 是否存在此相同问题?

    您拔掉和插入器件的速度有多快?  失败的枚举是否100%发生?

    是否有任何错误消息?   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261DEMO EVM 不存在这一问题。

    我认为在我拔下和插入器件之间大约有2s。 是的、是100%。

    没有错误消息。

    没有任何东西。 刻录机无法识别设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙崇宇您好!

    如果 EVM 无法重现此问题、则您的设计与可能导致此问题的 EVM 设计之间存在差异。  根据您的描述、我认为这可能与电源问题或输入时钟没有足够的时间变得稳定有关。

    您能否提供您的原理图进行比较?

    此致、

    尼古拉斯