This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:高峰值正常电路

Guru**** 2780795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362658/dp83867cr-high-peaks-value-ok-circuit

器件型号:DP83867CR

您好!

我更新了 DP83867 Linux 驱动程序以支持电缆测试、但在测试正确连接的电缆时遇到了问题。

在使用已知开路和短路的电缆进行测试时、结果是准确的。 但是、当我测试在两端正确连接的电缆时、预期的结果应该是"正常"、但我收到的是"开路"错误。

我打印了寄存器值、观察到在最后一次测量中峰值从未低于阈值。 此差异导致故障类型报告为断路。

下面、我添加了一个测试结果图像、其中配对 A 报告"正常"、但配对 B 报告"开路"、尽管电缆连接正确。

是否有人知道电缆连接正确时导致高 peak_value 的原因?

此致、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    您是否参考了我们的 DP83867 TDR 应用手册(SNLA344)? 这可能包含一些有关如何正确使用该功能的信息、您可以将该功能与您的方法进行比较。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。

    是的、我使用了 DP83867应用手册来进行驱动程序实施。 一切都正常(短路开路)但正常状态有点不可预测、当我运行多次测试时、有时会说"正常"、第二天的设置相同、状态会变为"开路"。 即使重新启动设置也可以更改结果。 我已经尝试使用不同类型和长度的电缆、但它没有改变行为。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    是否在使用同一根电缆的多个电路板上发生这种行为?

    如果您将我们的 EVM 用作与我们实验中的产品进行的苹果对苹果比较、您会看到什么?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我目前没有 EVM 的访问权限。 我正在使用 Conga-SA7 SOM 与 Conga Seval 车载板、SOM 有两个 DP83867 PHY。 我在两个端口上具有相同的行为。 因此、有时提供 OK 信号、有时提供开路。 数据的唯一区别是、当它提供开路时、从寄存器中读取的峰值大于阈值、当它提供正常时、小于或等于阈值。 给出开路时故障的计算位置为0。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    我需要在实验中重新创建该设置。 您是否会透露所用电缆的类型和长度? 或许同时、您可以考虑在您的设置中使用 EVM 进行此类实验、为我们提供类似的设置来更高效地进行调试。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。 我使用了以下电缆:

    • 2米5类 UTP
    • 10M 5类 FTP
    • 15米5类无屏蔽双绞线

    我将尝试让一个 EVM 来进行同样的实验。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    我看到这篇 E2E 文章是关于链路伙伴的 TDR。 在执行 TDR 时链路伙伴是否处于活动状态?  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624167/dp83867ir-dp83867-tdr 启用

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    在测试中、我使用的是已关闭的以太网交换机、因此在运行测试时没有工作链路伙伴。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    您能否分享与 TDR 相关的寄存器转储:

    0x190
    0x191
    0x192
    0x19a
    0x19b
    0x19c
    0x1a5

    请注意、这些是扩展寄存器、因此需要适当的扩展访问来获取正确的数据。

    请确认您在进行此实验并提供转储时正确执行了 TDR 机制:

    寄存器0x189 = 0x0

    寄存器0x186 = 0x294A

    寄存器0x187 = 0xA9B

    寄存器0x1E = 0x3

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    这里是寄存器转储、我使用了一个与电源断开的10/100和1000开关。 测试使用5m 类电缆。 我在我的 conga-seval 载板上的两个端口上对它进行了测试。 仅在 eno1上、结果报告使用 OK 电路正常。

    选项1:
       开路:
       *寄存器0x190 = 0x13
       *寄存器0x191 = 0x00
       *寄存器0x192 = 0x1200
       *寄存器0x19A = 0x3E
       *寄存器0x19B=0x00
       *寄存器0x1A5 = 0x00
       
       1000:
          正常电路:
          *寄存器0x190 = 0x13
          *寄存器0x191 = 0x00
          *寄存器0x192 = 0x1200
          *寄存器0x19A = 0x50
          *寄存器0x19B=0x00
          *寄存器0x1A5 = 0x00
       10/100:
          正常电路:
          *寄存器0x190 = 0x00
          *寄存器0x191 = 0x00
          *寄存器0x192 = 0x1100
          *寄存器0x19A = 0x00
          *寄存器0x19B=0x00
          *寄存器0x1A5 = 0x20
    选项2:
       开路:
       *寄存器0x190 = 0x12
       *寄存器0x191 = 0x00
       *寄存器0x192 = 0x1200
       *寄存器0x19A = 0x7F
       *寄存器0x19B=0x00
       *寄存器0x1A5 = 0x00
       
       1000:
          正常电路:
          *寄存器0x190 = 0x13
          *寄存器0x191 = 0x00
          *寄存器0x192 = 0x1300
          *寄存器0x19A = 0x5E
          *寄存器0x19B=0x00
          *寄存器0x1A5 = 0x00
       10/100:
          正常电路:
          *寄存器0x190 = 0x10
          *寄存器0x191 = 0x00
          *寄存器0x192 = 0x1000
          *寄存器0x19A = 0x2A
          *寄存器0x19B=0x00
          *寄存器0x1A5 = 0x21

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mart:

    我的团队能够处理结果、并按顺序获得以下结果:

    1)开路故障,2.31m

    2)开路故障,2.31m

    3) 3)无故障

    4)开路故障,1.54m

    5)开路故障,2.31m

    6) 6)无故障

    这是否与您的发现相符? 您还能解释一下"正常电路"是什么意思吗?

    此致、

    格罗姆