This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:VILC >0.4V 解决方案建议

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, PCA9515B, TCA9800, TCA9509, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369876/tca9509-vilc-0-4v-solution-recommendation

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9800、、 TCA9517A、TCA9517 、PCA9515B

工具与软件:

专家、您好!

我的客户想知道我们是否有解决方案、一侧的哪个 VILC 大于0.4V? 他们希望找到一种 VILC>0.4V 或移除1mA 电流源能力的解决方案。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么问题的解决方案? 正在缓冲? 电平转换(在哪些电压之间)?

    对于不高于3.3V 的系统、请使用 TCA9800/1/2/3 (它在 B 侧有一个电流源、但没有严格的 VIL 要求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    由于 TCA9509 A 侧的 VILC 过低、客户需要的 VILC 是否大于0.4V?  

    客户能否查看 Clemen 对 A 侧没有内部电流源的 TCA980x 器件的建议。 IC 位于 B 侧。 TCA980x 上的低电平和高电平电源电压较宽松。  

    客户是否可以使用 TCA9517或 TCA9517A 并将 B 侧连接至要求 VILC > 0.4V 的应用?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    但对于 TCA980x 系列、我们已检查规范、但由于一侧的电压电平无效、也不可以使用。 对于 TCA9517A、客户也因电压电平无效而拒绝。

    如果 B 侧的 Vilc、这个电压需要小于9515的 Vilc (0.47~0.6)。

    如果对于9517、Vol 是0.45~0.6、不小于(0.47~0.6)

    您可以为客户提供其他选择吗? 非常感谢!

    非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 的 A 侧 VIL 是 VCC 的30%

    您的客户对电压电平有哪些要求? 多大的电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    与 Clemens 在此处提出的类似、该客户的"也因电压电平无效而拒绝"一词含义是什么?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler 和  Clemens:

    请查看客户的要求、谢谢!

    ================================

    对于9800、B 侧具有 Vilc 电压、 它连接到9515。 因此不起作用。

    谢谢

    ================================

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800没有 VILC 限制(但它确实有 IILC 限制  和 RILC  限制)。

    如果我们不知道这些要求、我们将无法为您提供帮助。 两侧的电源电压是多少?A 侧的器件(及其电压阈值)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    客户是否有电压电源实现原理图、以及 TCA9800和 PCA9515B 哪一侧连接?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler 和 Clemens:

    客户正在使用连接到 PCA9515B 的 TCA9800 B 侧。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    客户需要颠倒 TCA9800 A 侧和 B 侧。 PCA9515B 在器件两侧实施静态电压偏移。  

    TCA9800的 B 侧内部电流源不应连接到 SVO、并且不应在 B 侧上具有任何上拉电阻器。  

    客户是否可以进行更改?  

    此致、

    泰勒