This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:不同驱动器通道数据速率和 ESD 选择指南

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371407/max3222-different-data-rate-on-driver-channels-and-esd-selection-guide

器件型号:MAX3222

工具与软件:

大家好、

我的客户想知道、他们是只能在两个驱动器通道上应用相同的数据速率、还是分别应用不同的数据速率?  

以及您是否有 MAX3222的 ESD 选择指南? 由于 ESD 二极管会添加另一个 Cload 、这可能会 降低信号完整性、因此不确定 如何正确选择 ESD。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    1.是-只要 DIN1数据速率小于或等于最大数据速率(1000pF 负载下的典型值为250kbps)、您就可以在 DIN1数据速率与 DIN2数据速率不同

    2.关于 ESD 的选择-我们没有直接的指南-但是在选择二极管时我们有一些最佳做法。  

    2a)通常我们会在 DOUT 和 Rin 引脚上看到它们

    2b)它们需要是双向的

    2c)对于 DOUT、应选择工作电压 >= 6V 且<=-6V、最大钳位电平<= 13.2V 且>=-13.2V。

    2d) for Rin -工作电压将取决于该器件是否仅与其他+/-5.5V RS -232信号电平器件交互、或者它是否需要处理高达+/-15V 的信号电平器件-如果该器件仅与其他+/-5.5V RS -232信号电平器件配合使用、则工作电压应>=6V 和<=-6V、但如果它们需要完整的+/-15V、则工作电压>-15V。 最大钳位电平-无论使用的 RS -232信号电平如何-均为<= 25V 且>=-25V

    2E)如果线路上只有1个保护二极管、则需要将电压钳制在最低 abs 以下。 总线上的最大额定值-在这种情况下、应遵循 DOUT 引脚限制。  

    2f)对于电容- RS -232具有电容负载预算-因此该器件通常在电 容负载为1000pF 时达到250kbps 最大值(但最低可能 为150kbps)-由于布线的原因、该预算大部分为电容预留-因此添加二极管会降低布线预算、从而缩短总线的最大距离。 通常、大多数常见的 RS -232电缆上都有~167pF/m–因此、假设在110pF 下每条线路有一个二极管、并且还有50pF 的额外寄生电容(连接器/布线/ IC 等)。 这将使840pF 的预算处于我们开始时的1000pF 预算范围内-假设我们使用的是167pF/m 电缆、我们的最大电缆长度将超过最大电缆长度、通常情况下250kbps 的最大数据速率为~5m。 因此二极管会缩短最大总线长度-因此电容越低越好。

    综上所述、绝大多数(我想说我见过的原理图的80%以上)都将在 RS_232总线线路上使用保护二极管-它们在应用中非常常见、只要您遵循上述一般规则、客户就应该能够选择适合其系统的二极管。   

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森