This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:第3代和第4代 USB 转接驱动器状态机之间的区别是什么

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371300/tusb501-what-is-the-differences-between-gen3-and-gen4-status-machine-in-usb-redriver

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

工具与软件:

您好、TI 专家!

我的客户想要从 TUSB501和 TUSB522中选择5Gbps USB 转接驱动器。

问题1:USB 转接驱动器中第3代和第4代状态机之间的区别是什么  

问题2:wht 是第3代和第4代状态机的优点和缺点。]

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    522P 和501具有不同的 USB 状态机。 区别在于、TUSB501上的状态机是一个单通道 USB 状态机、而522P 有一个双通道状态机。 在功能方面、TUSB522P 在 单芯片中的运行方式与两个 TUSB501相似。

    客户是否希望使用一个522P 而不是使用两个501? 它们是否有关键问题? (价格、空间、电源...)

    此致!

    谢恩