This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509DGKR 封装信息

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363222/tca9509-tca9509dgkr-taping-package-information

器件型号:TCA9509

团队、

 TCA9509数据表(第21页)仅包含 X2SON 器件的封装信息、但没有 VSSOP。
您能帮助检查 TCA9509DGKR 或告知以下数据吗? 谢谢。

1、包装尺寸卷带尺寸(英寸):
2、包装尺寸-卷带宽度(mm)
3.包装间距(mm):
4.进纸方向(0/90/180/270):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    我目前没有这些信息。 我需要联系 SC 封装团队。  

    请等待一周的时间来获取结果。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    好消息,我能够快速获得信息这次。  

    卷带直径= 330mm                                                 

    拨禾轮宽度= 12.4  mm                                              

    载带宽度= 12mm                                                  

    A0宽度= 5.3  mm                                               

    B0长度= 3.4mm                                                 

    K0厚 = 1.4mm                                                 

    口袋间距= 8mm           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler。  TCA9509DGKR 的引脚1象限如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    我已经再次联系封装团队。 我会尽快回复。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    很抱歉耽误你的时间。  

    对于 TCA9509DGKR、"Q1"中的引脚1象限。  

    此致、

    泰勒