This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB3.0和 USB2.0下游

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371548/tusb8041-usb3-0-and-usb2-0-downstream

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!

我们将通过 USB3主机设计集线器。 对于该集线器、将有4个调制解调器永久连接、其中两个通过 USB3、另外两个通过 USB2。

我的问题是:

      -这是可能的吗? (两个 USB3和两个 USB2...)

     -如果调制解调器由外部供电,我们应该连接什么 tusb8041信号? (我的意思是、是否有必要使用 PWRCTRL、OVERCUR、 GANGED/SMBA2/HS_UP、FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 、PWRCTL_POL... )

提前感谢。

J.M.E..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon:

    [报价 userid="609127" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371548/tusb8041-usb3-0-and-usb2-0-downstream ]]-这是可行的吗? (两个 USB3和两个 USB2...)

     一次只能有一个调制解调器与 USB 主机通信。

    Unknown 说:
    如果调制解调器由外部供电、我们应该连接什么 tusb8041信号? (我的意思是、是否有必要使用 PWRCTRL、OVERCUR、 GANGED/SMBA2/HS_UP、FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 、PWRCTL_POL... ?)

      建议使用 PWRCTRL 控制调制解调器的 VBUS、这样在发生过流时可重置 DS 端口。

      您可以先尝试使用 TUSB8041A EVM

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian。