This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S009:TPD8S009DSMR DP 查询

Guru**** 2892280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371421/tpd8s009-tpd8s009dsmr-dp-query

器件型号:TPD8S009

工具与软件:

您好!

1. HP 在 DP 接口中检测信号是否可以连接到此 IC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    我认为在 DisplayPort 的热插拔检测引脚上使用 TPD8S009不会出现任何问题。 不过、如果 TMDS 通道上也使用该器件、则该器件可能具有过大的寄生电容值、具体取决于您使用的数据速率。 因此、我们通常建议使用 TPD4E05U06DQAR TPD4E02B04DQAR。 这两种都是4通道器件、但电容低得多、可实现高速数据保护。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛