This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041EVM 原理图请求。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370954/tusb8041evm-tusb8041evm-schematics-request

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

工具与软件:

您好!

您能否向我发送 TUSB8041EVM 原理图和 PCB 文件? 我正在尝试使用 TUSB8041 IC 进行设计、但它可以为我提供很大帮助、帮助我分析这些文件。 如果可以采用 Altium 格式、但如果不能、我将尝试导入您可以发送给我的任何格式。

提前感谢。

J.M.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon:

     请接受我的友谊申请、我将发送 PCB 文件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。 感谢您的回答。 我接受了你的友谊。

    此致、

    J.M.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发送、请检查您的消息框。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我无法将 BRD 文件导入到 Altium 中... 我甚至尝试安装最后一个免费的 Orcad 版本,但文件已完成版本16.5和有问题加载它...

    您可以为我导入到 Altium 吗? 或者至少给我发送一份包含图层视图的 pdf 吗? 我想了解高速信号的路由方式...

    谢谢!

    J.M.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon:

      我没有 Altium 软件、但今天晚些时候会发送 PDF 文件。

    此致

    布赖恩