This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:将双通道 DP-Alt 信号从主机传递到外设

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TUSB8020B, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371212/tusb8020b-passing-2-lane-dp-alt-signal-from-host-to-peripheral

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987DHD3SS460

工具与软件:

上图显示了我要为专用 USB-C 集线器设计的子系统。

我希望通过 TUSB8020集线器控制器来增加 USB-C 3.2Gen1端口的数量、并同时将双通道 DP-Alt 信号从主机器件传递到其中一个下行 USB-C 端口。 我不确定 TPS65987D 是否可以配置为从主机触发此信号、TPS65988可以通告此信号可用于外设、或者此配置是否在 USB 指导原则下是允许的。
我过去曾使用 TUSB8020B、并将其与 TMUXHS4212IRKSR 配对、成为 USB-C 转2 USB-A 集线器、因此我想继续为这些项目使用该集线器控制器、但我也在寻求 USB-C 集线器控制 IC 的建议、以整合我当前的器件列表(例如使用2:4多路复用器代替我选择的2:1单元)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt:

       首先、您需要像 HD3SS460这样的 typep-C 交替模式多路复用器来传递 UFP 和 DFP 端口的 DP 信号。

       第二、您可能还需要对 DFP 端口使用 PD 控制器。

    此致

    布赖恩