This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:数据表中涉及的特定 LCD 面板器件型号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370076/sn65dsi83-specific-lcd-panel-part-number-which-is-targeted-in-the-datasheet

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

团队、

我的客户在问我们"8.2典型应用"中提到的具体 LCD 器件型号。 他们想参考 LCD 规格和寄存器配置。 您能分享一下 LCD 器件型号吗?

谢谢。
瓦佐信彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦萨山

    LCD 部件号为  LG Philips LP181WSA (TL)(N1)

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,大卫!