This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:采用 AM2434的 DP83869HM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370501/dp83869hm-dp83869hm-with-am2434

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM2434DP83869

工具与软件:

您好、专家!

我正在开发一个 针对工业以太网应用使用 AM2434和 DP83869 PHY 的定制电路板。

LP-AM243x 参考设计用作设计新电路板的起点。

LP 上使用了一个多路复用器(TS3DDR3812RUAR)、将 MCU 的 CPSW 或 PRG RGMII 引脚连接到 PHY。

定制电路板将仅将以太网用于工业以太网应用(Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP...);

问题是:我需要使用多路复用器将 CPSW 和 PRG RGMII 引脚都连接到 PHY、还是只连接 PRG RGMII 引脚就足够了?

谢谢!

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    如果可能、您能否发送一个方框图、说明您打算设计什么产品、以使之更加清晰?

    如果我的理解正确、您正在寻找 RGMII 接口上的 MUX。 由于 MAC 接口的阻抗匹配和长度匹配、我们不建议使用。 我们确实针对建议的 RGMII 接口提供了布局检查清单。

    e2e.ti.com/.../7206.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我的想法是不使用多路复用器、而是直接连接到 uC 和 PHY。

    这是我的定制板中 MCU 到 PHY 连接的方框图、

    而评估板(LP-AM243x)使用多路复用器:

    RGMII 和 CPSW 之间的区别尚不清楚、因此我想知道将 AM2434与 工业通信 SDK 提供的工业固件搭配使用时、是否需要 CPSW 连接

    此致、

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我对 AM2434上的固件不是很熟悉。 从我们的 PASS 体验来看、我们看到客户只使用与 AM2434相连的 RGMII 接口、而不使用 CPSE 接口。 对于一些布局限制、我们仍然不建议在 RGMII 接口上使用 MUX。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    感谢您的支持。

    此致。

    安德烈亚