This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:用于 I2C 电平转换和切换

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, SN74LVC2G66, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370401/tca39306-using-for-i2c-level-shifting-and-switching

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66LSF0002

工具与软件:

大家好、团队

我正在考虑使用 TCA39306实现 I2C 电平转换和切换。

上拉电压可以调节到1.2V/1.8V/3.3V、但它应进行设置以使 V_PU1≦V_PU2。

我认为存在电压差时、连接的电路应该工作正常。

如果 V_PU1=V_PU2、它是否也能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、V_PU1可以等于 V_PU2。  

    此致!

    尤利乌斯·伯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可行、但如果您实际知道特定电路具有相同的电压、则有更简单、更便宜的开关、例如 SN74LVC2G66。

    TCA39306设计用于高频应用。 对于大多数 μ I²C 应用、使用更简单、更便宜的 LSF0002就足够了。

    请注意、两个并联的470 Ω 上拉电阻会导致上拉电流过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    知道电路正常工作让我松了一口气。

    我将重新考虑上拉电阻器。