This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:延迟时间

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370778/am26c31-delay-time

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26C32

工具与软件:

客户发现 AM26C32输出的延迟时间在编码器应用方面存在很大偏差。 您可以看到探头标记"Z"与探头标记"B"偏差较大(B 可以)

在系统拓扑中、它可能如下图所示。 线路驱动器的目的是将 SE 转换为 Diff、然后将 Diff 转换为 SE 再转换为 MCU。  

A1333 (角度传感器)-> AM26C31 -> 10cm 差分 电缆-> RC 滤波器-> AM26C32  

注释:R/C 滤波器值相同、BW 相同。  

波形:

来自角度传感器的绿色和粉色  

蓝色和黄色来自 AM26C32输出

看起来 Z 波形异常、因为时间偏差比波形 B 大。在系统中、B 和 Z 波形在同一器件中。  

原理图:

AM26C31

RC 滤波器和 AM26C32

角度传感器 A1333

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 INZ、IN/Z 和 PGZ 信号上显示示波器引线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    除了克莱门的请求,你应该看看你是否可以在一个范围内得到 INZ, IN/Z, INB, IN/B 以及 Z+, Z, B+, B 在一个范围内.  

    -鲍比