This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:CAN't 使用自动断电功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370661/max3223e-can-t-use-auto-power-down-function

器件型号:MAX3223E

工具与软件:

戒律:

当客户使用以下电路时、他们发现 MAX3223E 不能使用自动断电功能、他们需要上拉强制引脚、然后 MAX3223E 可以工作。 您能否帮助检查以下电路是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:

    启用自动断电的情况下、向任何接收器输入施加有效信号时、器件会自动激活。

    那么 RIN 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    在原理图中、FORCEON 连接低电平、#FORCEOFF 连接高电平、如果 RIN 引脚电压介于0.3V 和-0.3V 之间、器件应断电。 如果不希望启用自动断电功能、则需要确保 FORCEON 和#FORCEOFF 均为逻辑高电平。  

    您是否可以在预期激活自动断电功能时获取 Rin 引脚的范围以验证它们是否接近 GND? 您还可以尝试探测 INVALID 引脚、以验证自动断电是否导致器件关断。

    -鲍比