This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:如果 ROUT2连接到 GND、IC 全部不可用。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370736/max3232e-ic-is-all-unavailable-if-rout2-is-connected-to-gnd

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中测试了 MAX3232EIPWR。

如果它们将 ROUT2连接到 GND、则所有 IC 都不可用。

我认为只有通道2 (DIN2-DOUT2、RIN2-ROUT2)可用、但如果 ROUT2连接到 GND、甚至通道1也不可用。

您能找到原因吗? 为了方便起见、我附加原理图。

(如果它们使用 SW8将 GND 应用于 ROUT2、则 RIN1-ROUT1线路也不可用。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROUT2是一个推挽输出、当总线空闲时会驱动为高电平。 将其接地短路会超过绝对最大额定值并使电源短路、因此芯片的其余部分可能不再工作。

    未使用的输出和总线输入应保持开路。 未使用的逻辑输入(DIN1)不得悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    克莱门斯是正确的。

    如果器件直接连接到 GND、Rout 引脚可能会导致器件短路。 发生这种情况时、还可能导致开关稳压器取消注册、因为它无法提供可能影响其他 RS232侧输出(ROUT1)的电流。 最坏的情况是器件升温超过其绝对最大值并中断。

    诸如 DIN1的输入引脚不应悬空。 (可能不会导致您看到的问题)。

    -鲍比