This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS180:数据表

Guru**** 2908280 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, SN75ALS180, SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370874/sn75als180-datasheet

器件型号:SN75ALS180
主题中讨论的其他器件: SN75ALS181SN65HVD3088E、THVD1552

工具与软件:

您好!

由于器件型号项中没有 SN75ALS181、因此我向 SN75ALS180进行了注册。

能否查看 SN75ALS181NSR 的数据表? 我需要考虑替代方案。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件已停产。

    EOL 通知中建议使用‍具有不同封装的 THVD1552 DR。 唯一采用14引脚 SOP 封装的收发器是 SN65HVD3088E、但它是半双工的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    这应该是数据表的最新版本。

    e2e.ti.com/.../SN75ALS181-slls152e.pdf

    -鲍比