This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138ARGCR

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370966/ucd3138a-ucd3138argcr

器件型号:UCD3138A

工具与软件:

采样率和采样频率是否相同? 如果不是、请尽快提供采样频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavithra:

    您在什么背景下看到采样率与采样频率? 这些项可能具有相同的含义。 UCD3138x 器件具有两种不同的输入引脚类型:ADC 和误差 ADC (EADC)。 ADC 的典型采样率约为268kHz、而 EADC 的最大采样率为16MHz。  

    此致、

    乔纳森·王