This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:TCAN1044 VCC 输入要求

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371369/tcan1044v-tcan1044-vcc-input-requirement

器件型号:TCAN1044V

工具与软件:

大家好、

我打算使用一个输出5.2V 的直流/直流转换器为 TCAN1044供电、纹波也可能为100mVpp

可以使用此直流/直流转换器为 TCAN VCC 供电吗? 数据表仅显示 VCC 范围为4.5V 至5.5V、您能帮助说明一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成程、

    可以、可以使用直流/直流输出为 TCAN VCC 供电。 如您所述、电源电压范围为4.5V 至5.5V、请注意欠压阈值。 100mVpp 不会导致任何问题。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复!

    有一点令人困惑为什么专门指出欠压阈值? 因为 直流/直流输出为5.2V (+-100mV)、比4.5V 更接近5.5V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成程、  

    是的、正确、我刚才只是在提醒欠压情况。 这里没有真正的风险。

    此致、

    埃里克·哈克特