This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:有关输入信号端子上过冲和下冲的问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372032/ds90lv011a-questions-about-overshoot-and-undershoot-on-input-signal-terminal

器件型号:DS90LV011A

工具与软件:

大家好!

我的一个客户对 DS90LV011A 输入信号端子电压有以下疑问。

请你给我答复一下吗?

问:
器件数据表显示 绝对最大额定值表中的 LVCMOS 输入电压(TTL IN)范围为-0.3V 至+3.9V。
我认为这个电压范围是直流情况、而不是脉冲情况。
您是否有任何其他 用于极短脉冲的输入电压范围?
例如、类似于"允许持续时间小于20ns 的过冲和下冲-2V 至+5V "。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许在任何持续时间内进行−0.3V 至+3.9V 范围内的过冲和下冲。 较短脉冲没有例外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

     "绝对最大额定值"部分不特定于直流或脉冲。  该器件可以承受最大限制范围内的输入、但超过最大限制、则无法保证器件功能。 此外、不建议器件在最大限值下运行。 "电气特性"一节说明了建议的工作条件。

    此致、Amy