This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216仿真模型

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370852/tusb216-simulation-model-for-tusb216

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件: TUSB212

工具与软件:

团队、您好!

我需要 TUSB216的仿真模型(IBIS、IBIS-AMI)来验证我们设计中的眼图。

谢谢。

Mani M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    对于 TUSB216、我们只有用于 TUSB212/213的 HSpice 模型、以及用于 TUSB216的 Spectre 模型。 遗憾的是、我们没有任何 IBIS 模型。 抱歉。

    如果您需要这些模型之一、请告诉我。 我可以将这些内容发送出去。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请共享未加密的 HSpice 模型。

    谢谢。

    Mani M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    然后、我们所有 USB2转接驱动器的唯一其他模型是 TUSB216的 Spectre 模型。   由于 IP 问题、我们的内部政策是不提供未加密模型或其他模型、例如 IBIS 或 SPICE。

    如果幽灵模型也能发挥作用,我可以把它发送出去。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请分享 Spectre 型号

    谢谢。

    Mani M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    已通过 PM 回复模型。

    谢谢。

    瑞安