This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:设计帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS320PR810-SMP-EVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370103/ds320pr1601-design-help

器件型号:DS320PR1601
主题中讨论的其他器件:DS320PR810-SMP-EVM、DS320PR810

工具与软件:

您好、E2E 专家!

你好。

现在、我正在考虑根据 DS320PR1601RSC-EVM 用户指南和 DS320PR810-SMP-EVM 来设计一个新项目。
这些是我的要求、请查看并告知我。

问题 A
-我需要在 Windows OS PC/上运行 LabView 等 DS320PR160RSC-EVM 软件开发工具套件

问题 B
是否可以使用 DS320PR810-SMP-EVM 来连接其他逻辑而不是 PCIe 开关板、在这种情况下、它应使用转接卡并使用 PCIe 连接电缆来连接 DS320PR810-SMP-EVM。

问题 C
是否可以连接 DS320PR1601RSC-EVM 和 Microchip 开关板?

供您参考、
我将解释我的目标应用程序,哪个项目标题是"Quantum ALU"。
量子 ALU 是用于实现超高快速计算的光学逻辑、在一个参考时钟内、这些基本命令可能会执行超过20GHz 的速度、这个参考时钟是非独占的或 以及异和。 这些命令可以在一个参考光时钟即激光脉冲时钟内执行。 我们将其称为"量子脉冲"。
我想将 DS320PR1601-EVM 板与 PCIe 交换板配合使用、以连接 EOM (电子光学模块)和光接收器、后者将在 Windows PC 上实施。
EOM (电光模块)将数字脉冲更改为光脉冲。 光接收器将光脉冲更改为数字脉冲。
EOM (电光模块)可称为"调制器"。
如果 DS320PR1601-EVM 电路板可以 使用带附件的 PCIe 转接卡电缆与2个 DS320PR810-SMP-EVM 相连
和 DS320PR810-SMP-EVM 接口、此接口使用一些线缆附件与 EOM (电子光学模块)和光接收器相连。
DS320PR810-SMP-EVM 向 EOM (电子光学模块)发送信号、然后 EOM (电子光学模块)向 Quantum ALU 发送信号、
在 Quantum ALU 处进行计算后、将数据发送到 Phtoreceiver、然后 Photoreceiver 将数据发送到 DS320PR810-SMP-EVM。
如果可能、 我需要一些用于 DS320PR1601RSC-EVM 的软件开发工具套件、例如 LabVIEW 和 Phyton。
请告诉我这些软件开发工具套件下载链接。
我想这是最好的方案。
如果 无法实现、 我应使用基于 Broadcom 或 Microchip 的 PCIe 配电板、而不是 DS320PR160RSC-EVM。  
一个示例是"Gen5 PCIex16断路器模块(https://quarch.com/products/gen5-pcie-x16-breaker-module/)"。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面我对客户问题的回复以及一些后续问题。 我想有些问题可以通过目标配置的方框图来解决。

    1. DS320PR1601和 DS320PR810可通过简单的 SMBus 命令和/或外部 EEPROM 进行编程。 此外、每个 EVM 都有关联的 SigCon Architect GUI 和用于 EVM 评估的器件配置文件。 如果客户的工作电子邮件已在 TI.com 上的 myTI 帐户注册、则可以通过申请访问此邮件。  
      客户能否详细说明与 DS320PR1601或 DS320PR810一起使用的 SDK 的预期用途?
    2. DS320PR810-SMP-EVM 的 DS320PR810 旨在支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0和其他速率高达32Gbps 的接口。  
      要连接到哪个其他逻辑?
    3. DS320PR1601RSC-EVM 可与 PCIe CEM 外形中电路板 PCIe 接口上的 PCIe 开关连接。

    请注意、DS320PR1601和 DS320PR810器件都是 PCIe 线性转接驱动器、不包含 PCIe 开关功能。 它们可用于扩展 PCIe 根复合体或端点(例如 PCIe NIC、交换机、SSD、CPU 等)之间的 PCIe 插入损耗预算。

    客户能否提供一个方框图来更好地说明目标配置?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    你好。

    您能说明一下与 DS320PR1601或 DS320PR810结合使用的 SDK 的预期用途吗?

    >>是否可以使用 LabVIEW? 我可以进行 LabVIEW 编程。

    要连接到哪个其他逻辑?

    >>我正在寻找像 Microchip 等出色的解决方案。

    其中一个是 Dolphin MDXH532,可以在8月发布。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../MXH532-Transparent-Host-_2600_-MXS524-PCIe-5.0-Switch.docx

    客户能否提供一个方框图来更好地说明目标配置?

    >>请参考随附的文件、这是一个简要的系统方框图。

    e2e.ti.com/.../System-Block-_2800_2024_2D00_06_2D00_07_2900_-for-Clients-Rev-08c.pptx

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为我们提供整体应用方框图。 这非常有帮助。

    您可以使用 PR810或 PR1601、如演示文稿中所示。 您可以获取其中一个 EVM 并查看一下。 请 通过朋友请求向我们发送您的电子邮件地址。   我们可以让您访问 GUI、以便在需要时控制 EVM 和更改设置。

    此致、Nasser