This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:两个连接的多路信号分离器中的偏置电压

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372070/tmuxhs4412-bias-voltage-in-two-connected-demux

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

尊敬的 TI:

我写信通知您、我将两个 TMUXHS4412用作多路信号分离器。 为了实现一个总体16:4的比率、我已经将 DEMUX1的输出连接至 DEMUX2的输入。

这两个 DEMUX 相互连接而没有电容器。 我已经考虑将偏置电压直接施加到 DEMUX2的输出、这将使该电压到达 DEMUX1。 这将满足两个 IC 的电压偏置需求。
我想问,这种办法是否可行,如果不可行,可以有何备选办法。

提前感谢您的帮助。 祝你度过愉快的一天!

萨缪勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuele;

      这是本设计的正确偏置。 确保布线长度尽可能短。

    此致

    布赖恩