This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:断电模式等待时间序列

Guru**** 2758225 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371514/tvp5150am1-powerdown-mode-wait-time-sequence

器件型号:TVP5150AM1

工具与软件:

我收到了客户关于 TVP5150AM1的 PowerDown 序列的问题。

在"tvp5150am1_PowerDownMode.pdf"的文档中说 I2C 的等待时间是原来的两倍、这是否意味着停止条件之前的等待时间需要为128us? 如果它是在3.15.2.3计时要求中写入64us、则执行此操作。

 

此致、

https://www.ti.com/lit/an/slea108/slea108.pdf?ts = 17666969963&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在文档"tvp5150am1_PowerDownMode.pdf"中说 I2C 的等待时间是等待时间的两倍,这是否意味着停止条件前的等待时间需要为128us? 如果它是在3.15.2.3计时要求中写入64us。

    尊敬的 Sho-San:

     这也是我的理解。   在发出 STOP 位之前等待>128uS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    还有一个问题、要进入断电模式、需要执行9个步骤。 我们有时会看到按顺序操作此项时出现错误,但从#9 >#1 >#2...>#8开始时没有出现错误。 是否存在未按顺序执行这些步骤的问题?

    或者、这与第一个问题的等待时间有什么关系吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho-San:

    另一个问题,要进入断电模式,有9个步骤。 我们有时会看到按顺序操作此项时出现错误,但从#9 >#1 >#2...>#8开始时没有出现错误。 是否有任何问题未按顺序执行这些步骤?

    我建议您按照文档中列出的说明进行操作。 您建议的从第9步开始的订单从未经过测试、因此我不知道这是否也有效。

     尽管我想提供帮助、但我没有使用此器件的经验。 请注意、 我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。