This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:B 侧上的 i2c 器件数量

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370832/tca9517-number-of-i2c-devices-on-b-side

器件型号:TCA9517

工具与软件:

大家好!

数据表中有一些与如何使用 i2c 电平转换器相关的应用。

图中是数据表中的典型星形应用。

在 B 侧进行电平转换之后进行星型应用还是进行混合星型拓扑?

感谢您的回复。

西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B 侧引脚是特殊的、不得连接到任何其他特殊引脚。

    设备数量与此无关;您可以在任何位置连接多个设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    只要 Clemens 指出的"特殊引脚"未连接在一起、就可以在任何配置中连接多个 TCA9517器件。 即、B 侧不能连接在一起。 允许使用 TCA9517 A 侧到 A 侧的连接、允许 A 侧到 B 侧的连接、但禁止 B 侧到 B 侧的连接。  

     此致、  

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保已经了解。

    此应用程序可以代替手册中描述的应用程序。

    我裸片没有设计上拉电阻器。

    为您的时间服务。

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    此电路中是否仅连接了1个 TCA9517?  

    只要 I2C-n 不代表 B 侧连接到另一个 B 侧时的 TCA9517、这种方法就应该有效。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、是的、此电路中有一个 onlu TCA9517。 B 侧连接到多个标准 I2C 器件。

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simone:

    只要所有4条 I2C-n 布线都支持~0.52V 的静态电压偏移、该实现就看起来就可以正常工作。  

    我假设所有 I2C-n 通道都使用3.3V 逻辑、这意味着 VIL = 3.3V = 0.99V 的30%、TCA9517经缓冲的低电平(0.52V)可以支持该逻辑。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为您提供支持的许多 tks Tyler。

    西莫内