This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:评估模块

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371076/tusb7340-evaluation-module

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

大家好、我正在寻找一个用于嵌入式 Linux 项目的 USB3到 PCIe 桥接器。 我找到了 TUSB73x0、它看起来很合适、但似乎 TUSB7340EVM 评估板已不再可用。 产品是 EOL 还是 NRND? 是否推荐在新设计中使用 TUSB73x0? 如果不是、是否有建议的替代方案?

此致!

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、您好:

       TUSB7340是 NRND、主要原因是我们没有软件支持资源。

       此外 、不再提供 TUSB7340EVM 评估板。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的澄清。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶层:

    底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这足够好了吗?