This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:访问地址0x3B 和0x3C 中的 PPM 计数的过程

Guru**** 2514995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371550/ds250df230-procedure-to-accress-ppm-count-in-address-0x3b-and-0x3c

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

大家好、

 

请在下面的问题上建议 om:

您能告诉我访问地址0x3B 和0x3C 中 PPM 计数器的正确程序吗?

 

在地址0x30位[7]中有一个被标记为"冻结 PPM 计数器"的位。

即将该位设置为‘1"以允许异步安全读取。

将该位‘为'1'并读取地址0x3B 和0x3C 中的数据是不是正确的过程?

 

同时、地址0x34位7中有一个标记为 PPM_ERR_RDY 的位。

‘说、 1"表示从通道读取(就绪) PPM 错误计数

REG_0x3B 和 REG_0x3C。

将该位‘为 1 '并读取地址0x3B 和0x3C 中的数据是不是正确的过程?  

 

三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、您好!

    以下是建议采用异步方式检查 PPM 计数的程序。

    1.检查是否0x34[7]= 1. 这表明寄存器0x3B 和0x3C 中的 PPM 计数有效。

    2.写入0x30[7]= 1. 这会冻结寄存器0x3B 和0x3C 中的 PPM 计数、因此不会持续更新。

    3.检查寄存器0x3B 和0x3C 中的 PPM 计数。

    4.写入0x30[7]= 0以解冻 PPM 计数。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯-圣、

    感谢您的回答。

    三田市