This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365291/dp83867e-questions

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

您好!

我的客户有以下问题。 您能帮助我们达成解决方案吗?

我想将 DP83867E 与 SGMII 结合使用、并想使用随附的 TI 用户指南适用于我们电路板上 PHY 的原理图参考。

 e2e.ti.com/.../snlu325.pdf

在开始之前、我想能够确认我们是否只能通过搭接电阻器(无 MDIO/MDC 控制)将 PHY 纯设置为1000Mbps、全双工、自动协商以及任何其他设置、以便让接口即插即用?

 

我的担忧是、目前我们实施了 DP83867E、但具有 RGMII 和 MDIO 访问功能、尽管它不是即插即用。 这意味着目前我们需要通过 MDIO 进行发送、以将 PHYCR Force_link_good 更改为0、以便我们可以使端口建立链路。

 

我希望能够确认是否也需要为 SGMII 接口模式设置 PHYCR 中的 Force_link_good 位10? 如果是、我可以通过设置电阻器将 PHYCR 位10设置为0、以便我们可以在不使用 MDIO/MDC 的情况下实现已配置的 PHY 吗?

 

替代方案

  1. 听到类似规格 PHY 的任何可能替代方案、当然只能通过搭接电阻器实现即插即用型 PHY。
  2. 如果 MDIO 不可访问、可以使用 JTAG 来配置 PHY 寄存器吗?

 

感谢您的帮助!

此致!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    [quote userid="338491" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365291/dp83867e-questions 开始之前,我想确认我们是否只能通过搭接电阻器(无 MDIO/MDC 控制)将 PHY 纯设置为1000Mbps、全双工、自动协商和任何其他设置,以便接口可以即插即用?

    是的、这可以通过直接搭接配置来实现。 DP83867ERG-S-EVM 是评估这一点的良好参考-此 EVM 使用 SGMII、并可通过捆绑配置以1G 全双工进行通信。

    但是、如果布局或原理图出现问题、强烈建议在调试过程中进行 MDIO/MDC 访问。

    1.在 SGMII 或 RGMII 中建立链路通常不需要 FORCE_LINK_GOOD、这可以绕过需要有效信号质量和振幅才能建立链路的内部 PHY 块。 要获得有效的原理图和布局、只需进行自举配置、无需额外访问寄存器。

    2. JTAG 不能用于寄存器访问。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的帮助。 为了确认我的理解、不能仅通过搭接电阻器将 PHYCR Force_link_good 设置为0?

     

    作为可能的布局或原理图问题的 MDIO/MDC 备份、

    1. 短期解决方案是使用带有 USB-2-MDIO 的 MSP430F5529LP 将 FORCE_LINK_GOOD 设置为0?
    2. 是否有没有没有不带 FORCE_LINK_GOOD 寄存器的其他类似 TI PHY 选项?

     MSP430选项。 当 FORCE_LINK_GOOD 设置为0后、即使 PHY 已断电、该设置是否仍然持续? 或者是否需要在每次 DP83867上电时执行此操作?

    最后、客户想知道是否 可以订购一些评估板? 如果是、他们希望订购

    DP83867 SFP 应用接口卡

    谢谢。

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    意思是目前我们需要通过 MDIO 发送以将 PHYCR Force_link_good 更改为0,以便我们可以使端口建立链路。

    您能帮助澄清一下吗? FORCE_LINK_GOOD 的默认值为0 (正常操作)-是否设置为1以强制建立链路?

    为了确认我的理解,PHYCR Force_link_good 无法仅通过搭接电阻器设置为0?

    没错。 建议仅在调试时通过寄存器访问配置该位、不需要为功能配置设置该位。

    短期解决方案是使用带有 USB-2-MDIO 的 MSP430F5529LP 将 FORCE_LINK_GOOD 设置为0?

    我建议使用 MSP430LP 和 USB-2-MDIO 来帮助调试链路问题、我们可以检查其他状态和配置寄存器来确认为 SGMII、1G、全双工...设置了正确的 PHY 自举配置。

    同样适用于 MSP430选项。 当 FORCE_LINK_GOOD 设置为0后、即使 PHY 已断电、该设置是否仍然持续? 或者是否需要在每次 DP83867通电时执行此操作?

    只有自举寄存器 是持久的、所有其他寄存器将在 PHY 上电/重启时返回默认值。  加电时 FORCE_LINK_GOOD 将始终为0、因为这是默认设置。

    我不认为 DP83867 SFP 卡参考设计可以订购、会与团队复查以确认。

    谢谢!

    埃文