This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:器件高度

Guru**** 2891000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371348/tusb522p-device-height

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

您好、专家:

我发现器件高度为1mm (最大值)、我们知道典型值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     此器件的高度在0.8mm 到1mm 范围内。 如果您需要一个典型值、您可以采用平均值(0.9mm)。

    此致!

    谢恩