This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9554 -当器件上电时、它以输出高电平的形式出现

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371633/tca9554-tca9554--when-device-is-powered-up-it-comes-up-as-output-high

器件型号:TCA9554

工具与软件:

大家好、

我正在尝试使用此器件实现一些自动化、但我观察到一个问题。 请注意

根据数据表、通道在上电时充当输入。

我观察到、当为器件上电时、这些通道(P0-P7)中任何一个的模拟电平约为3V。

这是根据数据表进行的。

请告诉我们如何避免这种情况。 我希望器件在上电时用作输入

谢谢

沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    请参阅 Clemen 所指器件的功能方框图。  

    器件上电时、器件会将 IO 默认设置为高阻抗输入、默认情况下100k 上拉至 VCC。  

    此致、

    泰勒