This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:VCC 上的反向电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372301/ts3usb3031-back-power-on-vcc

器件型号:TS3USB3031

工具与软件:

您好!

对于 TS3USB3031、当 VCC 为低电平时、我将测量差分对 IO 引脚之间的一些反向电流、这似乎在预期范围内且在数据表规格范围内。

在我的应用中、IO 引脚是1.8V 逻辑电平、我还在 VCC 轨上测量了大约0.69V 的电压。 这是预期结果吗?是否有办法最大程度地减小这种影响?

谢谢!

雷伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei 您好:  

       TS3USB3031的 IO 引脚不是失效防护引脚、当 VCC 为低电平时、它可能会重新驱动至 VCC 引脚。

       最好保持 VCC 始终开启、以避免出现这种后驱动问题。

    此致

    布赖恩